OMRON

Corporate | Japan

OMRON

Corporate | Japan
サステナビリティ
検査を「判断のためのデータ」へ― オムロンのCT型X線自動検査装置が支える先端半導体の品質

検査を「判断のためのデータ」へ― オムロンのCT型X線自動検査装置が支える先端半導体の品質

2025年に経済産業省が公表した「半導体・デジタル産業戦略」によれば、世界の半導体市場は2030年に約100兆円規模へ拡大すると見込まれています。生成AIの普及によるデータセンターへの投資拡大がその成長を後押ししており、AIの頭脳となる半導体には、さらなる高性能化と省電力化が求められています。その実現手段として各社が開発を加速させているのが、演算や記憶など異なる機能のチップを一つのパッケージに集積するチップレットや3D実装といった先端パッケージ技術です。

オムロンは、独自の3D-CT型X線自動検査システム(以下AXI)を核に、検査を「不良を見つけるための工程」から「品質をつくり込むためのデータを生み出す起点」へと進化させようとしています。本記事では、先端半導体の品質を支える、オムロンの基板検査システムとその進化に向けた技術開発への挑戦を紹介します。


多層化・高密度化が進む半導体、見えない「内部」が品質を左右する

複数のチップを高密度に集積する先端パッケージでは、外からは見えない内部の接合部が製品全体の品質を左右します。多層化・高密度化が進むほど、接合部は微細で複雑になり、チップと基板がそれぞれ良品でも、両者をつなぐはんだ接合部に一つでも不良があれば、パッケージ全体が正常に機能しない不具合が発生します。そのため、従来のカメラ式の外観検査や2D-X線検査装置による透過画像では良否の判断が難しい内部不良をいかに捉えるかが、大きな課題になっていました。

また、課題は製造工程の検査だけにとどまりません。研究開発工程では、サンプルを切断して内部を観察する破壊検査が今も行われています。しかし、切断したサンプルは再評価ができず、条件を変えた試作と評価の繰り返しには膨大な時間がかかります。さらに、研究開発と量産で検査方法や判定基準が異なるため、研究段階で見いだした良品条件をそのまま量産に引き継げず、立上時に解析を再度行うケースも少なくありませんでした。


半導体基板の積層化「チップレット」


3D-CT技術で、内部を非破壊・インラインで「見える化」

こうした課題に応えるのが、オムロンが長年培ってきた3D-CT型X線検査技術です。X線検査であれば、基板裏面や部品内部の接合状態を非破壊で検査することができます。そして、高速・高精度な3D-CT技術により、放熱対策が施された重厚基板や複雑なデータセンター向け基板でも正確に接合状態を捉えることができるようになります。

検査対象を壊さずに、内部構造を立体的に可視化できるだけでなく、欠陥の有無だけでなく、位置や体積、形状を定量的な品質データとして取得できる点が、オムロンの技術の核です。

2D-X線検査と3D-CT型X線検査による、はんだ接合部検査の比較


そしてオムロンでは、お客様の検査対象や運用形態に応じたCT型X線自動外観検査装置「VT-AXIシリーズ」を提供しています。

量産向けの主力機種である「VT-X750」は、高い検査性能と処理能力を両立し、高速かつクイックな非破壊解析や量産検査において威力を発揮します。また、先端半導体分野の研究開発や試作評価の効率化を目的に開発した「VT-X950」は、半導体内部の微細バンプや次世代ガラス基板に形成されるTGV(Through Glass Via)を高速・高精度に可視化。定量的評価・解析に加え、不良につながるポイントを最適に見極める検査条件の設定を支援します。

オムロンはVT-AXIシリーズを通じて、研究開発から試作評価・量産検査まで、お客様の製造プロセス全体にわたり品質データを取得・活用し、品質向上と歩留まり改善に貢献します。

▶オムロンのCT型X線自動検査装置の紹介はこちら


「良否を判定する検査」から「判断するための検査」へ

オムロン検査システムが目指すのは、単に良否を判定するだけの検査ではありません。研究開発では、材料や設計、製造条件を変えながら数多くのサンプルを比較する必要があります。非破壊で見えるだけでは不十分で、短時間で大量の3Dデータを取得・蓄積できることが重要です。そのデータを材料や設計、製造条件と結びつけることで、「どの条件なら良品を安定して作れるのか」という品質指標と判定基準を早く構築できます。

研究と量産で検査方法がばらばらだと、せっかく見つけた良品条件が量産で生きません。オムロンは、実装業界の量産工程でAXIの実績とノウハウを積み重ねてきました。そのノウハウが、R&Dと量産の双方を一つの品質基準で結ぶことを可能にします。検査を不良の発見で終わらせず、次の判断につながるデータを生み出すことがオムロンの強みです。


産学の共創で、品質の「共通物差し」をつくる

研究開発から量産までを同じ品質指標でつなぐには、一社だけの取り組みでは限界があります。オムロンは研究機関や製造現場との共創を通じて、品質評価の共通化に取り組んでいます。

その中心となっているのが、台湾国立成功大学・水野研究室との連携です。大学とオムロン台湾、そしてオムロン日本の開発スタッフが一体となり、半導体パッケージの解析を進めています。研究の最前線で取得した品質データと、オムロンが量産現場で培ってきた検査の知見を掛け合わせることで、研究段階から量産まで通用する品質指標の在り方を探っています。

そして、研究開発の段階から品質データを取得し、試作・評価のサイクルを速めるという考え方には、研究者の方々だけでなく、量産試作やR&Dの条件定義と量産をつなぐ重要性を感じているお客様からも多くの賛同をいただいています。オムロンは、品質を最終検査の結果だけで捉えるのではなく、データを蓄積して次の判断につなげるという共通認識を土台に、産学連携で品質の「共通物差し」を共に磨いていく活動に取り組んでいます。

台湾国立成功大学・水野教授へのインタビュー


評価サイクルの高速化と、量産立ち上げの早期化

これらの取り組みの効果は、研究開発と量産の両面で表れています。台湾国立成功大学の水野研究室では、これまでサンプルを切断して解析機にかけ、結果を待って集計するという地道な作業を繰り返していました。VT-X950の活用により、対象を壊さずに短時間で内部状態を可視化できるようになり、研究・評価サイクルの高速化につながっています。
量産工程では、インラインでの全数・自動検査によって安定した品質管理と効率的なモノづくりを実現します。研究段階で確立した品質指標を引き継ぐことで、量産初期の条件確立を早め、歩留まりの改善を後押しします。

量産が安定してからも、品質データは力を発揮します。突発的な不良が起きたとき、データが研究開発で定めた良品条件に立ち戻って解析するための『共通言語』になるからです。研究開発の高速化、量産初期の歩留まり改善、安定期の品質維持、それぞれの段階で同じデータが役立ちます。


検査データを起点に、先端半導体製造の「GEMBA DX」へ

オムロンは2026年度に始動した中期ロードマップ「SF 2nd Stage」で「GEMBA DX」企業への転身を掲げ、13の注力事業を定めました。基板検査事業はその中核を担い、半導体業界に向けた「業界ソリューション」の起点となります。GEMBA DXとは、現場に実装した機器から得られる高品質なデータを他の現場データと突き合わせ、長年の現場の知見を掛け合わせて、課題解決につながる価値ある情報へ変えることです。

3D-CT検査で得た欠陥の位置や体積、形状などのデータを、材料や設計、製造条件のデータと組み合わせる。そこに研究者や製造技術者の知見を掛け合わせることで、「何が起きたのか」を示すデータを、「なぜ起きたのか」「どの条件を変えれば改善できるのか」という判断につながる情報へと変えていきます。目指すのは、不良を「見つける」ものづくりから、不良を「生まない」ものづくりへの転換です。

半導体がさらに微細化・複雑化する中で、検査に求められる役割は確実に変わり始めています。検査システムが生み出す品質データを、研究開発から量産まで循環させる―。デジタル社会を支える半導体の品質を、検査の力で根底から支えるオムロンの取り組みはすでに始まっています。

関連リンク

ページ
上部へ