業界初の2,000円札対応両替機「BTR730シリーズ」を発売
2000年2月16日 オムロン株式会社 広報・渉外室 |
業界初の2,000円札対応両替機「BTR730シリーズ」を発売 |
オムロン株式会社は、業界で初めて2,000円札の入出金および新500円硬貨の出金を可能にした新型多能式紙幣両替機(以下:両替機)『BTR730シリーズ』を発売いたします。今回発売する両替機と、既に受注を開始した2,000円札対応ATMにより、2,000円札に対応可能な金融自動化機器の品揃えが整いました。 当社は、2,000円札対応のATM、両替機を世の中に先駆けて開発することが、金融自動化機器メーカとしての使命である、との認識のもと開発を進めてきました。 本日より両替機の受注活動を開始し、今後3年間で5,000台の販売を計画しています。 今後、2,000円札の発行に合わせて、本格出荷を開始いたします。 今回発売する新型多能式紙幣両替機『BTR730シリーズ』は、 標準タイプの<BTR730>と、BTR730をベースに機械内の現金有り高を自動的に把握できる自動計数機能を装備した<BTR730α>、米ドル等の外国紙幣の出金機能を装備した<BTR730M>、コンパクトタイプの<BTR510>の4機種で構成しています。 主な特長は以下のとおりです。 |
【4機種共通の特長】 業界初の2,000円、新500円硬貨対応を実現(4機種共通) |
両替機としては、業界で初めて、2,000円札の入出金を可能にしたほか、紙幣入出金ユニットにリサイクル(還流式)メカニズムを採用したことにより、投入された紙幣を出金に回すなどの拡張性を確保しました。 |
【BTR730シリーズの特長】 業界最大容量を実現 |
入金紙幣容量は2,000枚、また、出金紙幣容量は両替機として業界最大の12,800枚を実現しました。この大容量 化により、より一層の補充回数の削減と長時間稼働を可能とします。 |
【BTR730αの特長】 |
BTR730の機能に加え、両替機としては業界で初めて、機械内の紙幣、硬貨、包装硬貨の有り高を自動で把握できる自動計数機能を装備しています。 これにより、従来、係員が行ってきた現金有り高確認の自動化が可能です。 |
【BTR730M】 |
BTR730の機能に加え、両替機としては業界で初めて、米ドル等の外国紙幣の出金機能を装備いたしました。今後期待される外貨両替の自動化などのニーズに、迅速に対応することが可能です。 |
【BTR510】 |
BTR730の基本機能をコンパクトなサイズで実現した両替機です。 省スペースが要求されるユーザニーズに対応可能です。 |
■両替機の市場規模とシェア 現在、国内には約15,000台の両替機が稼働しており、当社のシェアは約55%です(国内稼働台数、シェアとも自社調べ)。 |
■価格 <BTR730> 570万円 <BTR730α> 620万円 <BTR730M> 620万円 <BTR510> 500万円 |
【詳細お問い合わせ先】 ソーシアルシステムズビジネスカンパニー EFTS統轄事業部 営業促進部 部長 内田 道久 TEL.03-3436-7032 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 |