オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:細井 俊夫、以下OSS)は、マルチ蓄電プラットフォーム※1「KPBP-Aシリーズ」のラインアップに水害対策として壁掛け設置※2を可能にした 9.8kWhの蓄電池ユニット「KP-BU98B-S」を追加し、2021年1月末から発売します。
(左:蓄電池ユニット「KP-BU98B-S」、右:電力計測ユニット「KP-GWBP-MUBP」)
近年、自然災害が増加し、停電時の電力確保に有効な蓄電池の普及が進む一方、特に豪雨災害時に蓄電池が浸水してしまうことで、非常時の各家庭への給電が出来ないといったリスクが増加しています。
そこでこの度、壁掛け設置※2を可能にし、浸水リスクを低減した9.8kWh蓄電池ユニット「KP-BU98B-S」を開発しました。「KPBP-Aシリーズ」は、10月末に発売予定の16.4kWhの蓄電池ユニットに加えて9.8kWhの蓄電池ユニットをラインアップに追加したことで、近年増加傾向にある小規模世帯にも導入しやすく、停電時にも電気機器を使用した快適な生活が可能になります。また、あわせて発売する電力計測ユニット「KP-GWAP-MUBP」は家庭への蓄電池導入の支援となる補助金活用を可能にし、蓄電池導入の促進に貢献します。
OSSは、これまで培ったエネルギー変換技術や系統連系技術、蓄電制御技術、エネルギー見える化の先駆的取組みに加え、エンジニアリングや全国140拠点のアフターサービス網による保守メンテナンスによるトータルソリューションで再生可能エネルギーの普及と安定、並びにレジリエントで持続可能な社会づくりに貢献してまいります。
「KPBP-Aシリーズ」の主な特長

※1 マルチ蓄電プラットフォームとは、マルチ蓄電パワーコンディショナ「KPBP-A」を中心に機器の組合せにより実現する多様なシステムです
※2 壁掛け設置時は専用の取付架台が必要になります
※3 全負荷バックアップ用分電盤の設置が必要です。停電時の出力は4kVAのため、発電状況により使用可能な負荷が制限される場合があります。
※4 VPPとは、Virtual Power Plant(仮想発電所)の略称であり、点在する小規模な再エネ発電や蓄電池、燃料電池等の設備を、電力の需要を管理するネットワーク・システムでまとめて発電所のように制御すること。
主な製品仕様
・蓄電池ユニット
| 形式 | KP-BU98B-S |
|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量 | 9.8kWh(実効容量:8.8kWh) |
| 公称電圧 | DC151.14V |
| 電圧範囲 | DC126~174.3V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置または屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -10~45℃*1 |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 490mm×740mm×295mm |
| 質量 | 約102kg |
| 取付け方式・方法 | 屋内:壁面に床置き・ネジ止め 屋外:壁掛けまたは自立設置*2 |
*1. 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
*2. 自立設置には、アンカーボルト固定が必要です。
・電力計測ユニット
| 形式 | KP-GWAP-MUBP |
|---|---|
| 計測機能(外部発電計測) | 単相3線200V,100A 3点 うち1点は単相2線100Vも可 |
| 計測機能(分岐計測) | 単相2線200V/100V、30A 6点。 |
| 表示部 | LED5点:状態表示 |
| 操作方法 | DIP-SW:計測機能の設定、リセットSW、積算電力量リセットSW |
| 動作電源 | 単相3線 100V/200V |
| 最大消費電力 | 5W以下 |
| 設置環境 | 屋内設置 |
| 使用周囲温度 | -20~+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RC(ただし結露及び氷結なきこと) |
| 外形寸法 | 130mm✕260mm✕60mm |
| 質量 | 約700g |
| 取付け方式・方法 | 壁取付け・ネジ止め |
| ケース材質 | ABS |
| ケース外装色 | 白(開閉部:グレー) |
<オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社について>
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社は、これまで独自のオートメーション技術により、自動改札機などの駅務自動化システムをはじめ、世界初・日本初の社会公共システムを数多く生み出してきました。これからも労働力不足やエネルギー、レジリエントなどの社会課題をいち早く捉え、IoT・AI・ロボティクスなどの最先端技術、ソフトウェア、運用・メンテナンスのトータルサービスでソリューションを構築し、安心・安全・快適な社会づくりに貢献してまいります。