Del pasado al presente
Mientras los estilos de vida y los valores siguen cambiando de forma drástica, ツソqué tipo de futuro podemos esperar? A continuación, echaremos un vistazo al pasado, al presente y al futuro según la teoría SINIC.
Según la teoría SINIC, el mundo estableció una sociedad industrializada sobre la base de una sociedad agrícola convencional en el siglo XIV. La teoría SINIC divide esta sociedad industrializada en cinco fases: primero, se pasó de una sociedad artesanal a una sociedad de la industrialización; después, en 1870, se produjo el advenimiento de una sociedad de la mecanización; en el siglo XX se desarrolló una sociedad de la automatización; y desde finales del siglo XX hasta los albores del siglo XXI existió la sociedad de la información.

En particular, el siglo XX fue una época de rápida transición a través de tres tipos de sociedades: la sociedad de la mecanización, la sociedad de la automatización y la sociedad de la información. Según la teoría SINIC, la sociedad de la optimización —la fase final de la sociedad industrializada— comenzó en 2005, tras la sociedad de la información y, posteriormente, pasará a la sociedad autónoma en 2025.
Si bien la sociedad industrializada generó riqueza material, también trajo muchos factores negativos. Entre muchos otros, el creciente agotamiento de la energía y los recursos, el aumento de los residuos industriales, la escasez de alimentos, así como los problemas relacionados con los derechos humanos y la ética. En la sociedad de la optimización se predice que estos efectos negativos se corregirán y las personas pasarán de los valores de la sociedad industrializada, tipificados por la búsqueda de la eficiencia y la productividad, a valores en los que se busca la abundancia psicológica, y la calidad y la verdadera alegría de vivir cobran cada vez más importancia.
Gracias a sus tecnologías únicas, OMRON está bien posicionada para ayudar a la sociedad de la optimización a crear un equilibrio completo y una relación armoniosa entre los individuos y la sociedad, entre los seres humanos y el medio ambiente, y entre las personas y las máquinas.