オムロンのモバイルロボット「LDシリーズ」を活用したボラ社の革新的な生産ラインが、デンマークの「オートメーション賞」を受賞~重労働である搬送作業を75%自動化し、生産リードタイムを42日から1日に短縮~
- 2020年10月30日
- オムロン株式会社
*本リリースはデンマークで9月10日に発表したニュースリリースを抄訳したものです。
オムロン株式会社(本社: 京都市下京区、代表取締役社長CEO: 山田義仁)がパートナー会社の セステック オートメーション社(本社:デンマーク、CEO:モーテン・ボディルセン 以下セステック社)と連携し、高級台所設備メーカーのボラ社(本社:デンマーク、マネジングディレクター:ヨハネス・ソウグベル)に構築した革新的な生産ラインがデンマーク産業ロボット協会(Danish Industrial Robot Association 以下DIRA)の権威ある「オートメーション賞」を2020年9月に受賞しました。
【オムロンのモバイルロボット9台で実現した、ボラ社の革新的な生産ライン】
「オートメーション賞」は、特に先進的で優れたロボット活用事例を表彰し、自動化技術やソリューションの進歩と導入を促すことを図るものです。ボラ社のローラーコンベアーの代わりにオムロンのモバイルロボット「LDシリーズ(以下LD)」を9台採用したフレキシブルな生産と構内物流を実現した革新的な生産ラインが評価されました。同社は、LDを採用することで生産プロセスに柔軟に対応する搬送システムを構築し、重労働であった搬送作業の75%を自動化した上、生産リードタイムを従来の最大42日から1日に短縮することができました。DIRAの審査委員会は「オートメーション賞」の授与に際して、今回のプロジェクトが「印象的」、「包括的」、そして特に「感動的」な取り組みであることを評価ポイントとして強調しています。
オムロンは、独自のコンセプト"i-Automation!"のもと、人と機械が協調する製造現場の実現を目指すことで、今後もお客様のモノづくり現場の革新に取り組んでいます。今回、受賞したボラ社の生産ラインは、LDを高く評価して頂いたボラ社とともに、プロジェクト当初からセステック社と連携し人とロボットが最適に協調する新しい工場を設計しました。たとえば、部品の組み付けテーブルと通路の位置は、安全性、利便性、および人とロボットの両方の自由な動きが確保できるように設計されています。現在、システム稼働から約1年が経過し、LDは毎日1300~1600箱の部品や製品を順調に搬送しています。今後、ボラ社ではさらにLDの稼働台数を増やし、工場内物流の自動化を進化させる予定です。
オムロンのデンマークエリアセールスマネージャーであるトーマス・ヤンセンは、「ボラ社がオムロンのモバイルロボットと制御システムの導入によりオートメーション賞を受賞したことを大変誇りに思います。現場の課題を共有いただき、われわれの提案に耳を傾けてくれたボラ社に感謝するとともに、今回の受賞は両社にとって次の進化に向けた大きな後押しにもなります。」と述べています。
オムロンは、今後も独自のコンセプトi-Automation!を軸に、人と機械を最適に協調させることで、お客様の製造現場の課題を解決し続けます。
【LD/HDシリーズの特徴】
簡単に幅広く搬送領域を自動化
事前に走行ルートを定める磁気テープの設置などを必要とせず、人や障害物を自動で回避しながら搭載したAIで最適なルートを自ら考え、決められた場所に部品や製品を搬送するロボットです。軽量搬送の「LDシリーズ」と、世界最重量級の1.5tまで対応する「HDシリーズ」からなる幅広い品揃えで、材料から部品、仕掛品、完成品に至るまで様々な領域のシームレスな搬送を自動化します。
高度な混合フリート
オムロンの「フリートマネージャ」は、可搬重量など異なる種類のオムロン製モバイルロボットを、最大100台まで同時に制御できる業界初のシステムです。フリートマネージャを使用することで、互換性やパフォーマンスを心配することなくすべてのオムロン製モバイルロボットを制御し、トラフィック管理、バッテリー管理、および車両ナビゲーションを最適化することができます。これにより複雑な搬送業務の自動化を実現し、生産性向上に貢献します。
<モバイルロボット「LDシリーズ」について>https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3664/
"i-Automation!" について
オムロンは、これまでFAのリーディングカンパニーとして画像処理センサーなどの入力機器から、各種コントローラー、サーボモーターなどの出力機器をはじめ安全対策機器、産業用ロボットまで幅広い機器を有し、これらをソフトウェアで組み合わせた独自のオートメーション技術を世界中の製造現場に提供してきました。現在は、こうした技術と機器群をベースに、3つの"i"、「integrated(制御進化)」、「intelligent(知能化)」、「interactive(人と機械の新しい協調)」からなる戦略コンセプト"i-Automation!"を掲げ、製造業のモノづくり現場の革新に取り組んでいます。
オムロン株式会社について
オムロン株式会社は、独自の「センシング&コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、社会システム、ヘルスケア、環境など多岐にわたる事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約30,000名の社員を擁し、約120の国と地域で商品・サービスを提供しています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/をご参照ください。
- 本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
- オムロン株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL: 075-344-7175