人の経験や技能に頼らない、業界初*¹のセンシング技術搭載レーザーセンサー「E3AS-HL」を発売~検出困難な対象物の安定検出により、わずらわしい設置設計と調整のゼロ化に貢献~
- 2020年09月30日
- オムロン株式会社
オムロン株式会社(本社: 京都市下京区、代表取締役社長CEO: 山田義仁)は、業界初のセンシング技術を搭載したことで検出能力を圧倒的に向上した、CMOSレーザーセンサー*2「E3AS-HL」を2020年10月1日よりグローバルで発売します。従来検出困難であった対象物の安定検出を実現することで、人の経験や技能に頼ることなく、設備の立上げ時に必要となるわずらわしい設置設計と調整のゼロ化に貢献します。
業界初のセンシング技術を搭載したCMOSレーザーセンサー「E3AS-HL」
近年、消費者ニーズに応えるため、商品の多品種化、ライフサイクルの短命化が進んでいます。それに伴い製造現場では、設備の高度化や熟練技能者不足が深刻化する中で、いかに設備を短期間で立上げ、安定稼働させるかが重大な課題になっています。また、新型コロナウィルス感染症対策として、モノづくり現場において人の密集・密接回避や移動制限が求められており、ますます人の経験や技能に頼らないことへの要求が高まっています。このような課題をふまえて、搬送物検出に数多く使用される光電センサー*3では、受光器や反射板の設置が不要なため、センサーの設備設計や取付け工数を削減できる反射形光電センサーへのニーズが高まっています。しかし、従来の反射形光電センサーは、検出対象物の色や材質など表面状態の影響を受けて検出安定性が変化するため、設置設計・調整には検出対象物ごとに人の経験や技能が必要でした。特に自動車や食品業界では、複雑形状や光沢のある検出対象物が多く、その課題が顕著であり、使用用途に制約があるのが現状です。
今回発売するCMOSレーザーセンサー「E3AS-HL」は、反射形光電センサーでは検出が困難であった検出対象物も安定検出します。業界初、検出対象物からの微小な反射光の増幅により高感度化を実現した、毎秒1万回の高速サンプリングと独自積算処理のセンシングアルゴリズムを搭載しました。さらに、センサー内の受光レンズ位置をμm*4単位の高精度で調整する製造技術によって、検出対象物の色、材質、形状の特徴を問わない高い検出安定性を実現しました。これにより、曲面・凹凸形状や光沢のある自動車部品や、多種多様な色柄や光沢のある食品やパッケージを安定検出し、反射形光電センサーの使用ニーズに応えると共に、人の経験や技能に頼ることなく、センサーの設置位置・角度やしきい値の調整工数の大幅な削減に貢献します。
オムロンは、3つの" i "、「integrated(制御進化)」、「intelligent(知能化)」、「interactive(人と機械の新しい協調)」からなる戦略コンセプト「i-Automation!」のもと、製造業のモノづくり現場の革新に取り組んでいます。世界屈指の豊富なILOR+S(インプット、ロジック、アウトプット、ロボット+セーフティ)によるFA機器の品揃えは、「i-Automation!」によるモノづくり革新を支える基盤です。オムロンは、「E3AS-HL」を通して今後も設備の立上げ期間短縮と安定稼働に貢献し、製造現場の人手不足といった製造現場の課題解決に貢献することで、顧客企業各社と共に「i-Automation!」の実現を加速させてまいります。
「E3AS-HLシリーズ」の主な特長
-
曲面、凹凸のある複雑形状や光沢のある対象物の安定検出で設備の設計・立上げ期間短縮
検出対象物の形状・表面状態の影響を最小限に抑えたことで、幅広い検出対象物を安定して検出できます。ラインビームタイプは、さらに表面形状の影響を受けにくくします。今まで困難であった、自動車部品、食品・パッケージの安定検出を実現し、検出対象物ごとのセンサーの選定と調整工数を削減できます。曲面・凹凸形状の自動車部品を安定検出
凹凸形状・色柄のある食品・パッケージを安定検出
-
設置可能な場所の拡大による設備の設計自由度向上で設計期間短縮
検出対象物からの微小な反射光を検出できることで、広い角度範囲での取りつけが可能となり、高度化・複雑化する設備の設計を簡単にします。また、従来回帰反射形センサーを使用していた缶やペットボトルの検出を反射板不要で実現し、多列搬送ラインの設計を簡単にします。部品の形状・傾きに依存しない設置可能
缶やペットボトルを反射板不要で設計可能
-
検出面への防汚コーティングにより油・粉塵が飛散する環境下で安定稼働 (特許出願中⁽*5⁾)
光電センサーの原理上、センサー検出面が汚れるとそれを検知して誤検出が発生していました。検出面へ業界初の防汚コーティングを施すことで、水滴や油、粉塵の付着防止に加え、検出面の曇りを防ぎ、油や粉塵の飛散や蒸気の発生する環境下での誤検出頻度と検出面の清掃回数を削減します。 -
有機ELディスプレイとティーチングで簡単・最適に短時間で設定
文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で、人の経験や技能に頼らず誰でも簡単に最適な設定ができます。また、読みやすい設定メニューや検出状態がひと目でわかる手順化しやすい操作性で、新型コロナウィルスの影響による移動制限がある中、リモートでの作業指示が簡単になります。斜めからも視認できる
広視野角検出値としきい値が
ひと目でわかるワンタッチティーチで
設定ばらつき防止
⁽*¹⁾業界初:レーザーClass1 CMOSレーザーセンサーのうち、FPGAを搭載した機種 2020年9月時点当社調べ。
⁽*²⁾CMOSレーザーセンサー:反射形光電センサーの一種。三角測距方式の検出原理で、投光素子にレーザー、受光素子にCMOSイメージセンサーを搭載。
⁽*³⁾光電センサー:光の性質を使って、物体の有無や通過を検出するセンサー。投光された光が検出対象物によって遮られたり、反射することで、受光部に到達する光の量が変化し物体の有無や通過を検出する。
光電センサーは主に3種類ある
- 透過形:投光器と受光器を分けて対向設置し、検出対象物が間を遮った際に受光器に入る光の量の減少をとらえ、検出する
- 回帰反射形:投受光器一体形で、反射板を対向設置する。検出対象物が投光器と反射板間を遮った際に受光器に入る光の量の減少をとらえ、検出する
- 反射形:投受光器一体形で、検出対象物が通過した際に反射した光の量をとらえ、検出する。受光器や反射板の設置が不要なため、設備の設計自由度向上と設置の工数を半減できる
⁽*⁴⁾μm:mmの1000分の1の単位。1μm=0.001mm
⁽*⁵⁾「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2019 年8 月現在)
"i-Automation!" について
オムロンは、これまでFAのリーディングカンパニーとして画像処理センサーなどの入力機器から、各種コントローラー、サーボモーターなどの出力機器をはじめ安全対策機器、産業用ロボットまで幅広い機器を有し、これらをソフトウェアで組み合わせた独自のオートメーション技術を世界中の製造現場に提供してきました。現在は、こうした技術と機器群をベースに、3つの"i"、「integrated(制御進化)」、「intelligent(知能化)」、「interactive(人と機械の新しい協調)」からなる戦略コンセプト"i-Automation!"を掲げ、製造業のモノづくり現場の革新に取り組んでいます。
オムロン株式会社について
オムロン株式会社は、独自の「センシング&コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、電子部品、社会システム、ヘルスケア、環境など多岐にわたる事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、いまでは全世界で約30,000名の社員を擁し、約120の国と地域で商品・サービスを提供しています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/をご参照ください。
- 本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
- オムロン株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL: 075-344-7175 - 事業に関するお問い合わせ先/一般のお客様からのお問い合わせ先
- オムロン株式会社
インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
商品事業本部 センサ事業部
TEL: 075-344-7022