データはなぜ「眠ったまま」になるのか──現場で使われるデータ活用への転換

公開日:

更新日:

データはなぜ「眠ったまま」になるのか──現場で使われるデータ活用への転換

企業の現場には、長年の経験から培われた知見が数多く存在しています。

熟練者だから気づける異常の兆候。経験者だから判断できる優先順位。何度も失敗を重ねる中で見つけた改善のコツ。こうした知見は企業にとって重要な競争力の源泉です。

しかし、その多くは個人の経験として留まり、組織全体で活用されているとは言えません。

私たちはこれまで、多くのお客様のDX推進をご支援する中で、成果につながるデータ活用の本質は「データを増やすこと」ではなく、「現場知を資産化すること」にあると考えてきました。

本稿では、「データはあるのに使われない」という課題を起点に、現場で生まれる知見を再現可能な資産へ変え、組織の意思決定力を高めていくための考え方について考察します。

目次

CLOSE

    なぜ「データはあるのに使われない」のか 

    現場では日々、多くのデータが生まれています。
    作業履歴、トラブル対応の記録、設備の状態、顧客とのやり取り。
    その量は年々増え続け、技術的には保存も分析も可能になっています。それにもかかわらず、「現場が変わらない」という状況がなぜ起きるのでしょうか。

    表面的には、「活用が不十分」と語られることが多いでしょう。
    しかしその背景には、もっと根本的な構造の問題があります。  

    それは、データが「記録するもの」として設計されてきたという点です。 

    従来のITシステムは、業務の履歴を正確に残すことに価値がありました。
    そのため、データは保存されてはいるものの、次の判断に使われる前提では設計されていないケースが多いのです。 

    ここで重要なのは、AI時代においてはこの前提が大きく変わっているということです。 
    データは単に蓄積されるだけでなく、リアルタイムに解釈され、意思決定に組み込まれることが求められています。 
    つまり、「データがあるかどうか」ではなく、「データが動いているかどうか」が価値を決める時代に移っています。  

    企業にとっては、この変化は単なるIT投資の問題ではありません。 
    データをどう扱うかという前提そのものが、競争力を左右する要素になりつつあります。 
    現場にとっても、データは「後で振り返るもの」から、「その場で判断を支えるもの」へと役割が変わります。 
    そして個人にとっては、「記録する人」から「解釈する人」への役割転換が求められます。 

    よくある誤解の一つに、「ツールを導入すればデータ活用は進む」という考え方があります。しかし実際には、ツールはあくまで手段に過ぎません。 
    データが業務の中でどう使われるか、その流れを設計しなければ、どれほど優れたシステムでも活用されることはありません。 

    例えば、トラブル対応の履歴が蓄積されていたとしても、それが次の対応に活かされなければ、単なる記録にとどまります。
    一方で、そのデータが類似事例の提示や対応方針の判断に使われれば、現場の行動は大きく変わります。 

    この違いは、データの量ではなく、データの"位置づけ"によって生まれます。 

    属人的な知見はなぜ組織に残らないのか 

    現場には、長年の経験を通じて蓄積された知見が存在します。 
    しかしその多くは、個人の中に閉じたまま組織全体に共有されていません。 
    なぜこのような状態が生まれるのでしょうか。 

    一つの理由は、知見が「暗黙知」として存在しているからです。 
    ベテランの判断は、必ずしも明文化されたルールに基づいているわけではありません。 
    状況の文脈、微妙な違和感、過去の経験との照合----それらが組み合わさって意思決定が行われています。 
    このような知見は、そのままではデータとして扱うことが難しく、結果として個人に依存したままになりがちです。 

    もう一つの理由は、「記録の粒度」の問題です。 
    多くのシステムでは、業務の結果は記録されますが、その過程は十分に残されません。 
    つまり、「何をしたか」は分かっても、「なぜそう判断したか」は分からないのです。 
    この状態では、知見を再現することはできません。 

    ここで求められるのは、単に情報を残すことではなく、「判断の構造をデータとして再構成する」という視点です。 
    判断基準、判断プロセス、根拠となるデータ----これらを整理し、再現可能な形で記述することで、初めて知見は組織の資産になります。

    AIの活用が広がる中で、この再構成はこれまで以上に重要になっています。 
    なぜなら、AIはデータからパターンを学習する技術であり、再現性のある形で蓄積された知見こそが、その精度を高めるからです。 
    つまり、個人の経験をデータ化することは、単なる共有ではなく、組織全体の意思決定能力を底上げすることにつながります。 

    企業にとっては、これは人材依存からの脱却を意味します。 
    現場にとっては、判断の負荷を軽減しながら質を高める手段となります。 
    そして個人にとっては、自分の経験が組織の価値として活かされる機会になります。 

    具体的には、トラブル対応の際に「対応内容」だけでなく、「判断の根拠」や「選択肢の比較」を記録することで、次の担当者が同じ状況に直面したときに活用できる情報になります。この積み重ねが、組織としての知見の厚みを形成していきます。 

    「使われる前提」で設計するという発想 

    データ基盤の構築において、見落とされがちな視点があります。 
    それは、「作ること」と「使われること」は全く別の問題であるという点です。 
    多くのプロジェクトでは、機能要件や性能要件は詳細に検討されますが、「現場でどう使われるか」という観点は後回しになりがちです。 

    しかし実際には、この"使われ方"こそが成否を分けます。 
    どれほど優れた機能を持っていても、現場の業務フローに合わなければ使われません。 
    逆にシンプルな仕組みであっても、自然な形で業務に組み込まれていれば、継続的に活用されます。 

    なぜこのギャップが生まれるのでしょうか。 
    その理由は、設計の起点が「ITの都合」になっていることにあります。
    システムの構造、データの形式、処理の効率----これらは重要ですが、それだけでは現場との接続が生まれません。 
    本来起点とすべきは、「誰が、どのタイミングで、どのように判断するのか」という業務の流れです。 

    データ活用を現場に定着させるためには、この設計思想の転換が不可欠です。 
    データは単独で価値を持つのではなく、意思決定の流れの中で初めて意味を持ちます。 
    つまり、データ基盤は「蓄積の場」ではなく、「判断を支える場」として設計される必要があります。 

    よくある誤解として、「UIを改善すれば使われる」という考え方がありますが、 
    これは表層的な理解に過ぎません。 
    重要なのは操作性だけでなく、「業務の中で違和感なく組み込まれているかどうか」です。 
    操作が増えない、考え方を変えなくてよい、自然に使える----こうした条件が揃って初めて、データは現場に定着します。 

    例えば、データ入力の負担を増やさずに、既存の作業の中で自然に情報が蓄積される仕組みを設計することで、現場の負荷を増やさずにデータ活用を進めることができます。このように、「使われる前提」で設計することが、持続的な価値を生む鍵になります。 

    小さく試して育てるという新しいデータ活用 

    データ活用の取り組みは、多くの場合「最初に完成形を描こう」とするところから始まります。 
    しかし、このアプローチには大きなリスクがあります。 
    それは、完成したときにはすでに現場とズレている可能性があるという点です。 

    AIやデジタル技術が進化し続ける中では、むしろ「完成形は存在しない」と捉える方が現実的です。 
    環境は常に変化し、業務も変わり続けます。 
    その中で求められるのは、最適解を一度に作ることではなく、継続的に更新し続ける仕組みです。 

    ここで重要になるのが、「小さく試す」というアプローチです。 
    まずは限定的な範囲でプロトタイプを作り、実際の現場で使いながら検証する。 
    そして、得られたフィードバックをもとに改善を重ねる。 
    このサイクルを高速に回すことで、現場に適合した仕組みが育っていきます。 

    このプロセスは、従来のウォーターフォール型の開発とは対照的です。
    従来は要件を固めてから開発し、完成後に評価するという流れでしたが、この方法では変化への適応が難しくなります。 
     一方で、アジャイル的なアプローチでは、設計と検証が同時に進むため、ズレを早期に修正できます。 

    企業にとっては、こうした進め方は投資の考え方の転換を意味します。 
    大規模な初期投資ではなく、段階的な投資と学習の積み重ねが重要になります。 
    現場にとっては、完成したシステムを受け入れるのではなく、改善プロセスに参加する主体となります。 
    そして個人にとっては、変化に適応するだけでなく、変化を作る役割が求められます。 

    具体的には、新しいデータ基盤を一度に全社展開するのではなく、特定の業務領域で試験的に導入し、その効果を確認しながら拡大していくといった進め方が考えられます。 
    このプロセスを通じて、データは単なる情報から、意思決定を支える資産へと進化していきます。 

    まとめ:データ活用とは「回り続ける状態」をつくること 

    データ活用の本質は、「どれだけデータを集めたか」ではなく、「どれだけ使われ続けているか」にあります。 

    そのためには、 
    ・データを再現可能な形で整理すること、 
    ・業務の中で自然に使われるよう設計すること、 
    ・小さく試しながら改善を続けること、
     
    この3つが不可欠です。 

    AIは単なるツールではなく、こうした仕組みを前提とする時代の変化そのものです。この変化にどう向き合うかが、これからの企業の競争力を決めます。 

    あなたの現場のデータは、「蓄積されるもの」でしょうか。それとも「意思決定を動かすもの」でしょうか。 

    その問いに向き合うことが、データ活用を次の段階へ進める第一歩になるはずです。 

    関連記事

    DXを成果につなげるために― AI時代だからこそ重要になる「現場起点」のDXとは ―

    DXを成果につなげるために― AI時代だからこそ重要になる「現場起点」のDXとは ―

    私たちはこれまで、多くのお客様のDX推進をご支援してきました。 
    製造業をはじめ、さまざまな業界のお客様と向き合う中で、共通して見えてくる課題があります。 
     
    それは、「構想はあるのに現場で成果につながらない」という状況です。 
    多くの企業でDXへの取り組みが進んでいます。データ活用、業務改革、生成AI活用など、テーマは年々広がっています。一方で、 
    「システムを導入したものの期待した成果につながらない」 
    「データは見えるようになったが現場の行動は変わらない」 
    「PoCは成功したが、その先の展開が進まない」 
    といった声も数多く聞かれます。 
     
    私たちは、その原因を単なる技術やツールの問題だとは考えていません。背景にあるのは、構想と現場の間にあるギャップです。 
    どれほど優れた戦略やシステムであっても、現場で活用されなければ価値は生まれません。DXの本質はシステム導入ではなく、現場の判断や行動が変わり、その積み重ねが成果につながることにあります。 
     
    長年にわたり製造現場と向き合ってきたオムロン デジタルには、「現場で使われなければ価値にならない」という考え方が根付いています。この考え方は、設備や製造ラインだけでなく、DXやAI活用においても変わりません。 
     
    本稿では、DXがなぜ現場で成果につながりにくいのかを改めて見つめ直し、AI時代に求められるDXのあり方について考えていきます。 

    AI時代 未来は誰が創るのか 人とAIの関係を企業の現場から捉え直す

    AI時代 未来は誰が創るのか 人とAIの関係を企業の現場から捉え直す

    「AI時代、未来は誰が創るのか」。
    AIの進化により、企業の競争力、働き方、意思決定のあり方は大きく変わり始めています。 この加速度的に進むAI時代において、 企業と人はいかに変わるべきか。 そして、未来の企業はどのように勝ち続けるのか ――。 その本質を考えます。