2024/10/11

オムロン サイニックエックス株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:諏訪正樹、以下 OSX)は、「2025 IEEE International Conference on Robotics & Automation(ICRA 2025)」にて、最新の研究成果を発表します。
ICRA 2025は、世界最大かつ最も影響力のあるロボットとオートメーションに関する国際会議の一つです。2025年は4,153件の投稿の中から、1,606件(約38.67%)の論文が採択され、5月19日から5月23日(現地時間)にかけてアメリカ アトランタで開催されます。
OSXより発表する研究論文は、以下のとおりです。
ICRA 2025での発表内容
■ SCU-Hand: Soft Conical Universal Robotic Hand for Scooping Granular Media from Containers of Various Sizes
(日本語訳:多様な大きさの容器に適合し粉体を掬い取る柔軟変形ヘラ機構)
Tomoya Takahashi, Cristian Camilo Beltran-Hernandez, Yuki Kuroda, Kazutoshi Tanaka, Masashi Hamaya, Yoshitaka Ushiku
材料科学における小規模な実験の自動化は、実験装置が多様であるために課題となっています。
本研究は、ロボットアームを用いて様々な大きさの容器から粉末サンプルを掬い取る作業を自動化するための、新しいヘラ型エンドエフェクタ「SCU-Hand(Soft Conical Universal Robot Hand)」を提案します。
SCU-Hand は柔軟な円錐形構造を採用しており、変形によって異なる容器形状に適応し、複雑な力覚センサーや機械学習ベースの制御方法を用いずに安定した接触を維持します。大きさ調整が可能なメカニズムにより、多様な容器から効率的に粉末を掬うことが可能です。実験による検証では、市販のスプーンと比べて約20%高い掬い取り容量を示し、容器サイズが67mmから110mmの範囲で95%以上の掬い取り性能を達成しました。 本研究は、材料合成や特性評価のプロセスなどの作業を自動化するための、コスト効率が高く導入しやすいソリューションを提供することで、研究室の自動化に貢献します。
https://arxiv.org/abs/2505.04162
https://omron-sinicx.github.io/scu-hand/
※所属は、論文執筆時点のものです。現時点では、情報が異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
技術に関するご相談・OSXに関するご質問など、お気軽に下記よりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら