平成26年3月期第2四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ

  • 各位
  • 平成25年10月29日
    会社名 オムロン株式会社
    代表者名 代表取締役社長 山田 義仁
    コード番号 6645
    上場取引所 東証第一部
    問合せ先 グローバル戦略本部長 宮永 裕
    TEL 075-344-7175

平成26年3月期第2四半期連結累計期間の業績について、平成25年4月25日に公表しました業績予想と差異が生じましたのでお知らせいたします。
また、最近の業績動向を踏まえ、通期業績予想を上方修正することとしましたのでお知らせいたします。

記

  1. 平成26年3月期第2四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異
    (平成25年4月1日~平成25年9月30日)
    (単位:百万円)
      売上高 営業利益 税引前
    四半期純利益
    当社株主に帰属する
    四半期純利益
    1株当たり当社株主に帰属する
    四半期純利益
    前回発表予想(A) 336,000 22,500 22,000 15,500 70円41銭
    今回発表実績(B) 359,726 30,786 30,033 21,174 96円19銭
    増減額(B)-(A) 23,726 8,286 8,033 5,674  
    増減率(%) 7.1% 36.8% 36.5% 36.6%  
    (ご参考)前期第2四半期実績
    (平成25年3月期第2四半期)
    304,216 17,991 17,220 12,271 55円74銭

  2. 平成26年3月期通期連結業績予想値の修正
    (平成25年4月1日~平成26年3月31日)
    (単位:百万円)
      売上高 営業利益 税引前
    当期純利益
    当社株主に帰属する
    当期純利益
    1株当たり当社株主に帰属する
    当期純利益
    前回発表予想(A) 710,000 58,000 56,500 40,000 181円71銭
    今回修正予想(B) 750,000 65,000 62,000 43,000 195円34銭
    増減額(B)-(A) 40,000 7,000 5,500 3,000  
    増減率(%) 5.6% 12.1% 9.7% 7.5%  
    (ご参考)前期実績
    (平成25年3月期)
    650,461 45,343 41,237 30,203 137円20銭

  3. 修正の理由
    当第2四半期連結累計期間の業績は、各事業とも好調に推移しました。また、第3四半期以降も引き続き景気の回復や為替の円安などが継続し、売上高、利益ともに好調に推移すると予想しております。そのため、通期の業績予想につきましては平成25年4月25日発表の数値を上記のとおり上方修正いたします。なお、第3四半期以降の業績予想の前提としております為替レートは、従来の1米ドル90円、1ユーロ120円から1米ドル95円、1ユーロ130円と変更いたしました。
    業績予想などは、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績はさまざまな要因により異なる可能性があります。

以上