第2四半期累計期間業績予想値と実績値との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ

  • 各位
  • 平成23年10月27日
    会社名 オムロン株式会社
    代表者名 代表取締役社長 山田 義仁
    コード番号 6645
    上場取引所 東証、大証、各市場第一部
    問合せ先 グローバル戦略本部長
    宮永 裕
    TEL 075-344-7175

平成24年3月期第2四半期累計期間の業績について、平成23年6月6日に公表しました業績予想と差異が生じましたのでお知らせいたします。
また、最近の業績動向を踏まえ、通期業績予想を修正することとしましたのでお知らせいたします。

記

  1. 平成24年3月期第2四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異(平成23年4月1日~平成23年9月30日)
    (単位:百万円)
      売上高 営業利益 税引前四半期純利益 当社株主に帰属する四半期純利益 1株当たり当社株主に帰属する四半期純利益
    前回発表予想(A) 309,500 24,500 24,000 15,000 68円15銭
    今回発表実績値(B) 303,258 22,713 21,073 12,998 59円06銭
    増減額(B)-(A) ▲6,242 ▲1,787 ▲2,927 ▲2,002  
    増減率(%) ▲2.0% ▲7.3% ▲12.2% ▲13.3%  
    (ご参考)前期第2四半期実績
    (平成23年3月期第2四半期)
    297,905 24,444 23,517 14,990 68円09銭

  2. 平成24年3月期通期連結業績予想値の修正(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
    (単位:百万円)
      売上高 営業利益 税引前
    当期純利益
    当社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当社株主に帰属する当期純利益
    前回発表予想(A) 655,000 55,000 53,500 34,000 154円48銭
    今回修正予想(B) 620,000 46,000 43,000 27,000 122円68銭
    増減額(B)-(A) ▲35,000 ▲9,000 ▲10,500 ▲7,000  
    増減率(%) ▲5.3% ▲16.4% ▲19.6% ▲20.6%  
    (ご参考)前期実績
    (平成23年3月期)
    617,825 48,037 41,693 26,782 121円66銭

  3. 修正の理由
    通期業績予想値の修正につきましては、当社グループ関連市場において、今後の不透明な景況感に加え、為替の円高傾向等が当社業績へ影響を与えるものと予想しています。このような事業環境の変化に伴い、売上高・利益は当初目標を下回る見込みです。従いまして、業績予想を平成23年6月6日発表の数値から上の記載にあるとおり修正いたします。なお、通常経費の効率運用を図る一方で、本年7月に公表した新長期ビジョン「Value Generation 2020」(“VG2020”)において計画した戦略投資を着実に実行します。
    第3四半期以降の為替レートは、1米ドル76円、1ユーロ103円を前提としています。
    業績予想などは、当社が現時点で入手可能な情報と、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績はさまざまな要因により異なる可能性があります。

以上